This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:热敏电阻问题

Guru**** 2392505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851005/bq25898-thermistor-question

器件型号:BQ25898

大家好、

数据表中提到了9.2.7.5.1上的 RT1和 RT2等式。

您能告诉我如何定义 RTHCOLD 和 RTHHOT 吗?

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi-San、

    RTH_COLD = RTH_T1 =低温下的热敏电阻 T1。  RTH_HOT = RTH_T5 =高温 T5下的热敏电阻电阻。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    RTHHOT 和 RTHCOLD 是否有任何等式?

    我的客户希望知道更改 RT1和 RT2电阻器时的温度。

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    我没有为 RTH_HOT 和 RTH_COLD 求解 RT1和 RT2等式。  从第23页的 d/s 方程中求解 RTH_COLD 相当简单、但如果不使用 MathCAD 等符号解算器、则解算 RTH_HOT 会更困难。

    此致、

    Jeff