This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064:如果 Vdd = 0伏、UCD3138064中引脚29的状态是什么?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848935/ucd3138064-what-status-of-pin29-in-ucd3138064-if-vdd-0volt

器件型号:UCD3138064

您好!

如果 Vdd = 0伏、您能否确认 UCD3138064中引脚29的状态?
它是否高阻抗? 是否有任何灌电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我猜您是指64引脚版本的芯片。

    在本例中、引脚#29将被拉低、如果 芯片未通电、则可能会灌入电流。

    这是因为 ESD 保护二极管会正向偏置。

    请注意、如果您想使用 PMBus_Alert 引脚、引脚#27是更好的选择、即使器件未通电、引脚也会保持高电阻。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果上述问题已解决、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、