This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:当前 sharing.ppt //此模块是否支持具有冷冗余的 PMBus ver1.2?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848111/ucd3138a-current-sharing-ppt-is-this-module-support-pmbus-ver1-2-with-cold-redundancy

器件型号:UCD3138A

您好!

我需要使用当前的 sharing.ppt 文档进行研究。

我如何获取它?

该文档是否会为我提供 PMBus v1.2冷冗余演示?

查找您的回复。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好奥迪、

    很抱歉、我们目前没有任何文档解释或演示冷冗余。

    如果您可以向我们发送要求、我可能会指导您实施固件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yitzhak Bolurian、您好!

    您能否指导我使用 UCD3138A 的电流共享模块来实现冷冗余功能?

    冷冗余功能的主要特性是节省功耗。  

    这意味着、如果总功率需求小于冗余功率、它们将自动关闭电源单元以提供电源。

    谢谢你。

    BR、

    奥迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将需要写入固件以支持该功能。

    您是否已将要求记录下来? 如果是、请将其发送给我、我将尽力提供帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好奥迪、

    您是否有机会查看您是否有要求?

    我们目前在固件中未实现此功能。

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好奥迪、

    由于我已经听过你的声音了一段时间,我将关闭这篇文章。

    如果您有其他问题、请打开新帖子。

    此致、