This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:用于19V~36V 的反相转换器->52V1.2A 应用

Guru**** 681490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63710, LM5146
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851905/tps63710-inverting-converter-for-19v-36v---52v1-2a-application

器件型号:TPS63710
主题中讨论的其他器件: LM5146

各位专家、您好!

客户希望解决方案能够支持19V~36V ->-52V/1.2A。 我们是否有适合它的解决方案? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ann

      我们将很快就此向您回复。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安、

    TPS63710不支持该功能。  对于反相降压/升压、您将需要36-(-52)= 88V。 您必须找到额定电压为100V 的器件。  我将把这个移到 HV 论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您将此主题移至正确的论坛。 期待收到反馈、非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我是否可以知道我的线程是否有任何链接? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安、

    该同一主题应起作用。  我会直接联系 David、以便他能作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您提供信息并等待 David 的反馈!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据输入/输出功率要求、转换器是您的唯一选择。

    LM5146怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    抱歉、出现拼写错误、我需要19V~36V ->-52V/1.2A 条件。 我不确定 LM5146是否支持此应用。 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在反相降压/升压应用中使用同步降压 IC。

    如需更多说明、请参阅此应用手册:http://www.ti.com/lit/an/snva856/snva856.pdf