This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:Qi 接收器(bq51013B、bq51003等)的生产测试

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852094/bq51013b-production-testing-of-qi-receivers-bq51013b-bq51003-etc

器件型号:BQ51013B

您好!

  我正在构建一个包含基于 bq51013B 的接收器的器件。 快速验证 PCBA 上的接收电路是否正常工作的最佳方法是什么? 这是在连接线圈之前、仅连接填充的 PCBA。 我能否拿一个 Qi 发送器开发板、取下线圈、然后通过限压电阻将其硬接线至接收器、以模拟两个线圈彼此靠近吗? 我不希望将发射线圈挂接到接收线圈、因为同时测试了很多器件、这会产生大量干扰。


谢谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek

    问题将是 RX 和 TX 之间的通信。  如果两个不在讲话、则 TX 将关闭、 BQ51013B 将不会打开输出。  

    如果测试设置中 有专用的 RX 线圈、并将导联连接到被测装置、则可能会起作用。 这种方法是否可以避免干扰问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、上一个版本就是这样-一个现成的 Qi 充电器、上面有线圈。 但是、当他们尝试在测试盒中使用越来越多的线圈时、很难将它们分开。 因此、我想的是、只需取下一个现成的线圈、切断线圈的导线、然后通过电阻器将其连接到 DUT 线圈输入端。 因此、发送器将始终像往常一样搜索接收器、它只是没有连接线圈。

    我想、如果我想减少对两个线圈的干扰、我可以将每对线圈放入一个盒子中。 但我希望避免这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek

    我可以想到的最佳方法是将测试 RX 线圈粘贴到发送器上。  然后、为了减少干扰 、将发送器放置在屏蔽盒中。  基本上就是您在上面描述的内容。

    在没有线圈的情况下将发送器直接连接到接收器、将驱动电路连接到接收电路时会出现多种问题。 需要 TX 线圈的 L 来使功率部分正常运行。