This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5051:如何处理 PIN3 &如果未使用 PIN4?

Guru**** 2583495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852008/lm5051-how-to-deal-w-pin3-pin4-if-no-used

器件型号:LM5051

您好、支持团队  

如果未使用 PIN3和 PIN4、如何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果不需要 OFF 引脚功能、则可以将该引脚保持断开状态或连接到 INP/VSS 引脚。 当 OFF 引脚保持开路时、它在内部被4.6uA 电流拉低。

    如果不使用 nFGD 引脚、它可以保持断开状态、因为它是一个开漏。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、  

    客户询问 nFGD 引脚是否未使用、也可以连接到 INP/VSS?。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、它可以在不使用时连接到 INP/VSS 引脚。

    此致、
    Kari。