主题中讨论的其他器件: CC1310、 TPS610981EVM-674
您好!
我们有一个使用 TPS610986DSE 为 CC1310供电的定制设计。 加电时、我们看到 CC1310的复位问题取决于施加到 TPS610986的电压电平。 我们刚刚收到了 TPS EVM、并验证了在使用电路板或 EVM 时看到的行为是否一致。 如果我们移除 TPS 器件、CC1310不会出现问题。 使用 TPS 时、当 TPS 器件处于电路中时以及在直通和升压模式阈值之间、我们会看到相当大的噪声(150mV 至200mV)。 如果提供的电源输入低于3.1V 并且器件处于连续升压模式、则 CC1310不会出现问题。 我们还对总 TPS 电流负载发挥了作用。 如果我们以大约15mA 的电流为电路负载、则器件将按预期工作。 因此,我们开始相信,我们可能会设法使租置计划处于不稳定的状态。