This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610986:直通模式和升压模式之间转换时的器件稳定性。

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610986, CC1310, TPS610981EVM-674
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849616/tps610986-device-stability-when-transitioning-between-pass-through-and-boost-mode

器件型号:TPS610986
主题中讨论的其他器件: CC1310TPS610981EVM-674

您好!

我们有一个使用 TPS610986DSE 为 CC1310供电的定制设计。 加电时、我们看到 CC1310的复位问题取决于施加到 TPS610986的电压电平。 我们刚刚收到了 TPS EVM、并验证了在使用电路板或 EVM 时看到的行为是否一致。 如果我们移除 TPS 器件、CC1310不会出现问题。 使用 TPS 时、当 TPS 器件处于电路中时以及在直通和升压模式阈值之间、我们会看到相当大的噪声(150mV 至200mV)。 如果提供的电源输入低于3.1V 并且器件处于连续升压模式、则 CC1310不会出现问题。 我们还对总 TPS 电流负载发挥了作用。 如果我们以大约15mA 的电流为电路负载、则器件将按预期工作。 因此,我们开始相信,我们可能会设法使租置计划处于不稳定的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多评论:

    在我们的设计中、CC1310是 VMAIN 总线上的唯一有效器件。 我们使用 CC1310来控制 MODE 引脚、该引脚可为多个传感器启用 VSUB。 CC1310休眠时、电流消耗约为1.3uA。 当 CC1310打开 VSUB 时、我们会在传感器读数期间看到 appox 15mA、然后在有源发射中看到26mA。 然后、该器件传输数据、关闭 VSUB 并返回睡眠状态。 因此、我们期望电源在大部分时间提供1.3uA 电流、然后被调用为有源发射提供26mA 电流。

    当 Vin 接近986的通过阈值3.35V 时、稳定性问题似乎会加剧。根据我的计算、1.3uA 到26mA 之间的电流需求不应成为问题。 我计算出120mA、效率为80%、VIN/Vmain 为3.3V。  

    我们的问题是:

    1.对1.2uA 至26mA 电流的要求是否存在问题?

    2. 在 MODE 引脚设置为低电平时、1.2uA 至26mA 的电流要求是否会成为问题?

    不清楚 MODE 引脚还有什么实际作用? 当数据表显示低功耗模式时、这实际上是指 VSUB 被关闭了吗? MODE 引脚处于低电平是否会对'9IC 的运行产生任何影响? 它是否会影响升压操作或连续/不连续操作。

    如上所述、如果器件完全在升压模式下运行、CC1310将保持稳定。 如果我们远高于直通范围、即3.5V、则 cc1310保持稳定。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken

    感谢您的提问。 请查看数据表第7页中的 Vout 规格。 您可以看到 Vout 的范围为3.2V 至3.4V。 当负载较轻或输入电压接近输出电压时、TPS610986会出现较高的输出电压、这是一种正常现象。 如图54所示、"突发模式"   

    我希望我可以给您推荐一些其他芯片、但首先请告诉我 Vsub 的用途是什么、您更喜欢 Vin 范围是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    感谢您的回复、但我认为您并未真正解决该问题。 我们的主要问题是 MODE 引脚与"低功耗模式"相关的行为。 很明显、它会关闭 VSUB、但是这样吗?

    我们认为、该器件在直通阈值附近存在稳定性问题。 如前所述、当在升压模式下运行且高于直通阈值300mV 时、该电路的行为符合预期。 0.1V 的迟滞似乎不准确。 我应该注意的是、所提供的电压电平是正确的、正如您提到的、电压电平会稍微大一点。 话虽如此,这不是问题。 当 TPS 器件在直通阈值和高于直通阈值大约300mV 之间转换时、VMAIN 上的噪声显著增加(150mV 至200mV)。 我们的测试表明、CC1310在该区域通电时开始出现行为错误。 同样、在高于或低于该区域时、我们可以正常运行器件。 此外、使用外部电源(绕过 TPS)、CC1310按预期工作。 此外、我们还使用 TI EVM (TPS610981EVM-674)确认了我们的结果、该 EVM 在区域内观察到额外的噪声、即(升压到直通模式)。 我们发现、通过大幅增加电路电容、我们能够缓解 CC1310问题、但远远超出数据表的建议。  

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken:

    感谢您的提醒。 很抱歉、因为这里不是面对面的谈话、我对您的系统有一段时间不清楚。 因此、请允许我首先检查您的系统信息、否则我们很容易相互误解。 (我希望我能在我的第一份答覆中作答,但 有太多的不明朗因素。 )

    由于我没有看到您的输出电压波形、我不确定它是噪声还是由突发模式(PFM)引起的噪声。 对于突发模式、Vout 纹波将远高于我之前提到的正常运行。 因为 您首先描述的现象与 PFM 行为非常接近。 我假设问题是由 PFM 引起的、因此选择不带 PFM 的器件可能是更好、更简单的解决方案。 这 就是我询问 Vsub 的负载是多少、传感器的要求。 在此之前、我们仍然需要确认它是否真正是由 PFM 引起的。 因此、建议与我们共用3.3V 偏移的输出电压纹波、以便进行仔细检查

    回答您的问题。  

    1。 "1.3uA"的用途是什么? 它是输出电流。 那么没问题。 如果您希望它用于输入电流、恐怕它不能。  

    2.我很困惑 Vsub 是否没有电源、"26mA"来自哪里?

    3.对于“模式”引脚,它将切断 Vsub 的电源,但不会直接影响 Vmain。 (例如、Vmain 没有负载、但 Vsub 有负载。 一旦降低 Vsub、总负载将减小、转换器将进入 PFM 模式。 它将影响 Vmain、但不会直接影响 Vmain)

    正如 我提到过的、PFM 模式的纹波比其他模式大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken:

    为了更好地了解您的问题、请为我分享原理图和波形。 感谢您的善意理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minqui、

    我想向您发送一份有关此问题的文件。

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken:

    好的、很高兴。 请检查私人消息。