This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:用于系统开/关的 CHG 和 DSG 固件控制

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851739/bq40z80-firmware-control-of-chg-and-dsg-for-system-on-off

器件型号:BQ40Z80

您好!

我一直在尝试采用一种方法来利用电量监测计功能和部件。   最终目标是使用电量监测计作为保护和软锁存电源开关。

通过利用 紧急 FET 关断功能、这在某种程度上是完全可行的。  与此名称相反、使用此功能并不需要紧急。  此功能允许我按下瞬时按钮~1s、以指示电量监测计打开或关闭  CHG 和  DSG FET。  甚至可以在有充电器的情况下重新打开电池、这样您就不必按下按钮即可为电池充电。  这很棒,除了...

如果电池集成到系统中、则整个系统在充电开始时打开、而在拆下充电器时不会关闭。  因此、如果 CHG FET 可以简单地始终导通(除非电量监测计保护跳闸)、但 DSG FET 可以命令、则可以避免这个问题。

因此、如果我可以按下按钮1秒钟来 单独打开或关闭 DSG FET、我可以得到我正尝试的操作。  替代方案是将外部电路实现为高侧或低侧开关、但这会突然增加成本和宝贵的空间(尤其是对于高电流应用)。  当电量监测计电路中已经存在部件和功能时、这似乎完全浪费了资源。  

我知道 DSG 和 CHG FET 可以单独控制、但只能通过 I2C 命令、并且仅在禁用固件 FET 控制时。   

因此、我处于损失状态。  我正在寻找的功能在技术上应该是可能的。  我必须有一种方法来手动开启或关闭 DSG FET。  最好通过 GPIO 引脚之一。   我们非常感谢您为此提供的任何帮助。  这是该项目中的最后一个设计障碍。

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    不、没有办法手动仅关闭放电 FET 而无需外部电路。 但是、即使器件处于固件 FET 控制之下、您也应该能够通过 i2c 仅关闭插件 FET。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢你的答复。 您能否进一步向我解释一下如何通过 i2c 关断放电 FET?  "DSG FET 切换"(ManufacturerAccess () 0x0020)按钮指出、当 FET_EN = 0 (FW FET 控制)时、它将不起作用。   

    谢谢你

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    单独控制 FET 的 AFE 是专用寄存器。 请参阅随附的寄存器:物理起始地址为0x4cc4。