This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:关断模式下数据和状态的持久性

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850281/bq40z60-persistence-of-data-and-statuses-during-shutdown-mode

器件型号:BQ40Z60

您好!

我目前正在使用 BQ40Z60进行一个项目、我们注意到、如果我们的系统关闭并且管理器在一段时间内设置为关断模式、电池管理器将不会增加周期计数器、 在重新打开系统并将管理器唤醒至正常模式之前,请继续此循环。 这似乎会重置周期的进度、因此、如果管理器经常进入关断模式、无论电池放电多少次、周期计数器都不会递增。

这让我们了解了健康状况和完全充电能力、以帮助跟踪我们的电池。 但是、我们从数据表和参考手册中不清楚这些值相对于关断模式的持久性、因此测试它们比周期计数器困难得多。 因此、我们想问、如果进入关断模式、是否有任何列表可用于显示哪些数据和电池管理器状态受影响或丢失。 或者、如果这种情况不可用、如果您能帮助我们了解健康状况和完全充电容量是否具体以不受经理在放电周期中进入关断模式影响的方式确定。

此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andreas

    当您说系统进入关断模式时、是监测计进入关断模式。 如果监测计进入关断状态、则无法在关断期间跟踪经过的电荷。 通过的电荷决定了周期计数的增加。 只要累积电荷超过 cc 阈值、周期计数就会增加1。 电量监测计关断时、您为什么要对电池放电? 您是否绕过了充电和放电 FET 来实现此目的?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx 您好、感谢您的跟进

    当电量监测计处于关断模式时、我们不会对电池放电、仅在进入和离开关断模式之前处于正常模式时。

    我们确定的循环计数不增加的情况是电池(以~100%水平开始)在使用期间部分放电、 然后、通过让监测计进入关闭 FET 的 Shuthown 模式(通过 smbus)来关闭器件、最后通过监测计重新开启器件、电池放电至低(~5%)水平。

    关闭电池管理器后、关闭之前积累的电量似乎会被忘记。 如果器件从满运行到空运行、而不暂停器件关闭、则周期计数器将按预期增加。

    由于这种行为似乎是监测计的工作方式、如果我们可以预期此案例对健康状态和满充电容量值产生类似的影响、我们主要希望获得一些见解、 或者、如果它们基于不依赖于监测计保持关闭模式的值和测量值。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只想检查是否可以获得有关是否可以在偶尔完全关闭的器件中准确计算健康状况的任何进一步信息? (即电池管理器处于关断模式、在电池管理器恢复正常模式之前、不会从电池消耗电流。)

    谢谢、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有这样的器件。 监测计必须通电才能正确跟踪 SOH

    谢谢

    Onyx