This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:校准问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850633/bq35100-calibration-problem

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好:

我使用的是 TI 仪表。 我有两个问题要问。 请帮我回答。谢谢。

我使用了 TI BQ35100、我看到了 BQ35100EVM 的说明、校准 CC 偏移、电路板偏移必须为0负载、currect=0、实际上我们的操作是将 BQ35100设计到我们的产品 PCB 中、如何实现校准 CC 偏移、电路板偏移为0负载?

Battery Management Studio 具有一个由 TI 认证的各种电池组成的参数文件。  我找到了我们使用的电池(化合物)、然后单击确定。  但是、电量监测中的电池参数尚未更改。Chemistry 有什么作用?电池参数库有什么作用?另请帮助回答、谢谢。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,任

    -执行 coffset 时,请确保不加电。

    -对 chem id 进行编程可对 OCV 表和 电阻表进行编程。 OCV 表是专有的、因此是隐藏的。 电阻 表将是您将看到的更新内容。 这些表是监测计用于确保精度的查找表。 您使用哪种锂原电池?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 μ    s 当我、CC 偏移和电路板偏移时、bqstudio 报告:校准-感测电阻器上的电流、请确保没有电流流动、然后重试校准。

    我从https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/785441/2912877#2912877获取信息

    CC 偏移和电路板偏移是在校准过程中使用校准插件更改的值。 当0电流流经计算 CC 偏移(短 SRN-SRP)和板偏移(开路 SRN-SRP)时、这些引脚在内部短接 SRN 和 SRP、在内部打开 SRN 和 SRP。

    短而开路的 SRN-SRP 可以执行此操作以完成校准?

    2、谢谢。  我知道化学成分。

    我的电池:EVE_ER34615 (19000mAh) 锂亚硫酰氯(Li-SOCl2)运输
    现在我遇到了一个问题: OCV 表和 电阻表数据如何闪存到我的项目?

    我的项目n`t 如此多的芯片、我无法通过 bqstudio 刷写它。 我只能启动。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须确保在执行偏移校准时禁用负载

    对于大规模生产、您必须提取黄金 srec、bqfs 或 dffs。 此文件是您将使用主机在器件上进行编程的文件。

    谢谢

    Onyx