This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28742:UCC28742高压直流到低压直流隔离式输出

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851724/webench-tools-ucc28742-ucc28742-high-voltage-dc-to-low-voltage-dc-isolated-output

器件型号:UCC28742

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我需要1.3Adc 时的输出电压为15Vdc。

在无负载的情况下、输出电压为15.3Vdc 时一切看起来都正常。
150欧姆负载会导致输出电压上升(几乎过高、但正常)至15.9Vdc。  可承受的最大绝对电压为16Vdc。
15欧姆负载会导致输出电压降至6V 直流、这是不可接受的。

我需要在1.3Adc 时将输出电压保持在至少14.5Vdc 的最小值、输出电压可以达到的绝对最大值为16Vdc、但我更希望它保持在最高15.5Vdc 的值。

当我将计算设置为以1.5A 的短路电流时、输出电压降至6Vdc 的原因是什么。  15欧姆负载不应靠近 IOCC_TARGET?

我还尝试将 RCS 电阻器从4.7欧姆更改为~4欧姆、更改如下:
15.3Vdc -空载
16.3Vdc - 150欧姆负载--不可接受(过高)
8.93Vdc - 15欧姆负载--高于6Vdc,但在接近14.5Vdc 的地方仍然没有?

此致、
克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来好像您是在测试转换器而不是 webench 模型。 如果是、您能否提供测试中包含所有参数值的原理图、以便我们帮助了解需要调整的位置。 请包括变压器电感、匝数比等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以直接向您发送电子邮件吗?

    此致、
    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hong_huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将 RCS 更改为3.5欧姆、将 CP 更改为0.33uF?

    如果这些更改仍然不适合您的设计、请提供  在  RCS 上测量的初级电流波形以及 Q1的 Vgs 和 Vds?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此主题、因为不再有您的通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改电阻和电容未解决问题。

    我已经捕获了 RCS 和 Vgs 两端的波形、但没有 HV 示波器探针无法测量 VDS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否打开一个新线程并提供 e2e 所需的波形、以便我们知道它们的外观。