This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61020:低电池关断

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61020, TPS63030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851703/tps61020-low-battery-shutdown

器件型号:TPS61020
主题中讨论的其他器件: TPS63030

 

  我使用 TPS61020将2.4V (两节可充电镍氢电池)升压至4.8V。 当电池电压达到1.8V 时,我们必须关闭 TPS61020。

我们将在 LBI 上使用电阻分压器进行低电池电量检测。

在当前电路配置中,器件未关断,因为当达到低电池阈值时,LBO 被拉至低电平,器件关断,导致 LBO 处于高阻抗状态,从而再次启用器件。 它会继续在启用和禁用状态之间切换。  

TPS61020在低电池电量条件下是否可以以任何方式关断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    当转换器被禁用时、LBO 将保持高阻抗。 因此、您使用的解决方案不适用。

    我是否可以知道您为什么需要在1.8V 时关断?  保护电池还是出于其他原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    我有一个前端涓流充电、具有电池反向保护。 如果电池耗电过大、则无法驱动反向电池保护电路并 重新开始涓流充电。 大部分时间可提供5V 输入电压为电池充电。

     是否有任何方法可以关断高于0.8V 电池欠压的 TPS61020。

    此致、

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    不能使用 LBI/LBO 函数禁用转换器本身。 您可以看看 tps63030、它在电压锁定下具有1.6V (典型值)的电压。

    此外、我对您的系统仍然不太了解。 最好与我共享系统块。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!