This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751:ATEX 认证信息

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, TPS24751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852011/tps24751-atex-certification-information

器件型号:TPS24751
主题中讨论的其他器件:TPS25982

您好!

我们希望将该器件用作 ATEX 设备的限流器件。

为此、我需要在数据表中缺少以下信息:

1) 1)每个引脚的绝对最大电流。 (不仅漏极和输出)。

2) 2)如果有一些技巧可以将其中的2个器件串联。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    感谢您的支持!

    您的最大负载电流是多少? 为什么需要使用两个串联的?

    为什么需要每个引脚的绝对最大电流详细信息?

    请查看 TPS25982、它比 TPS24751具有更好的集成度。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大持续电流0.9A +/-10%、包括所有容差

    具有重试选项的断路器功能

    我们需要使用2节串联电池、因为 ATEX 标准需要这种保护

    需要最大电流、因为对于该标准、我们需要限制每个引脚内部的电流。

    我会看一下25982、您能不能给我提供详细信息? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    另请查看 TPS25982并确认要继续使用哪个器件。 以便我能够提供进入该特定器件引脚的电流限制。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按要求继续使用 TPS24751。

    您提到的器件在低电流下不够精确、无法在我们的应用中使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    以下是 TPS24751器件每个引脚的最大电流详细信息。

    • 漏极(5、14-18、27)、 持续电流高达12A
    • EN (33)、高阻抗引脚、泄漏电流为+/-1uA
    • FLTb (30)、5mA
    • 栅极(25)、1.4A
    • GND (4、28、32、36)、1.4mA
    • IMON (2)、5mA
    • OUT (6-13、19-24)、  持续电流高达12A
    • OV (1)、 高阻抗引脚、泄漏电流为+/-1uA
    • PAD-1、1.4mA
    • 焊盘2、 高达12A 的持续电流
    • PGb (31)、5mA
    • PROG (34)、 泄漏电流为+/-0.2uA 的高阻抗引脚
    • SENSE (26)、5mA
    • SET (3)、5mA
    • 计时器(35)、7mA
    • VCC (29)、1.4mA

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这些信息、但我需要的是最大输入电流、以避免损坏每个输入端的 ESD 保护二极管。  

    以下是运算放大器的示例:

    该比较器中的输入引脚泄漏电流最大为1nA、但输入电流应限制为突出显示的数据。

    您能否提供类似的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    ESD 结构可在漏极、OUT 和焊盘2引脚上获取100mA 的最大电流。 其余引脚的最大电流可达50mA

     BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!