This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5912-Q1:输出 FET 的漏源寄生电容

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851771/tlc6c5912-q1-drain-to-source-parasitic-capacitance-of-output-fet

器件型号:TLC6C5912-Q1

大家好、

您能告诉我在 FET 关断或 TLC6C5912-Q1禁用时输出 FET 的漏源寄生电容、如下所示吗?

谢谢、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    为什么您关心寄生电容。我认为它是 NF 级别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我需要这些数据、因为连接电池时 LED 可能会非常短的时间亮起。 从电池流向该 IC OUT 引脚的电流、用于为寄生电容充电。 由于该电流、连接到此 IC 的 LED 可能会亮起。

    此致、
    Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    正如您所说,在启动过程中,电流相等的电路应该如下所示。充电时间 t=Vin*C/IAVE (忽略 LED 的最小 Vf),其中 Vin 是电源电压, 正如您所说、C 是 CD、IAVE 是此充电电流的平均值。我们可以估算 IAVE=Imax/2、Imax=Vin/R (R 是输出通道中的电阻器串行器)、 因此我们可以得到 t=2*C*R.C 是 NF 级别,R 是 kohm 级别,所以 t 是 us 级别。由于可导通范围低于60Hz,因此我们可以看到 LED 指示灯的最小时间电视是 ms 级别。

    因此 t<<tv, this parasitic cap wouldn't tigger fault light during battery is connected.