This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43000:TPS43000

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852042/tps43000-tps43000

器件型号:TPS43000

您好!

我正在开发具有 GaN 晶体管的高开关频率升压转换器。 我想知道该部件是否可以驱动 GaN 晶体管而不是 MOSFET。

此外、我想知道该器件是否能够控制降压/升压的反相输出、或者是否有办法克服此障碍。

此致、

弗朗西斯科·拉苏里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    感谢您发帖。  您考虑什么拓扑、您谈论的是哪种 GaN FET?  您是否注意到 TPS43000将 PFET 用于高侧、将 NFET 用于低侧?  您是否具有目标高侧和低侧 GaN FET 器件型号?   您还可以咨询 GaN 供应商以了解有关栅极驱动器的要求、并查看 TPS43000驱动器是否兼容。

    GaN FET  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在尝试实现异步升压拓扑。 以下链接与我将使用的 GaN 相关。  https://gansystems.com/wp-content/uploads/2018/02/GS66502B-DS-Rev-180213.pdf。 

    非常感谢您的所有帮助。 任何建议都将得到很好的接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我对该 GaN FET 不是很熟悉。  您能否联系 FET 供应商的技术支持并询问他们 TPS4300的驱动程序是否可以与他们的 GaN 配合使用?

    如果您考虑 TI GaN FET、我们可以将您联系到我们的 GaN FET 专家。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于异步升压、应该可以驱动类似这样的 GaN FET、但必须小心确保栅极驱动电压不会高于 GaN FET 可以承受的电压(大约6V)。 当输入电压和输出电压均高于3.6V 时、NDRV 电压将是输入电压和输出电压(对于升压转换器、输入电压为 Vin)中较小的一个。 因此、您需要确保输入电压始终保持在4-5.5V 范围内。

    开关性能可能不如专用 GaN 栅极驱动器好、但根据工作频率、它可能是可以接受的。

    此外、TI 还请停止使用假装 GaN 系统不存在的愚蠢行为。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您发帖。  我的帖子似乎有误解。  我没有假装任何东西。  我使用了 EPC GaN、它的最大额定电压为6V、但 我不熟悉 Francisco 提到的 GaN FET。 因此、要求供应商仔细检查栅极驱动器兼容性是安全的。  

    再次感谢您。

    Youhao