This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:删除了 USB 充电特性

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24195, BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851075/bq24195-remove-usb-charging-features

器件型号:BQ24195
主题中讨论的其他器件: BQ24190

尊敬的 TI:

我们基于 Bq24195设计 BMS,作为参考,我们遵循您的 EVM 电路(http://www.ti.com/lit/ug/sluua18a/sluua18a.pdf),因为 我们不希望 USB 充电模式只使用适配器电源,我们需要删除哪些内容,

请告诉我修改。

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babu、

    BQ24195 EVM 专为移动电源应用而设计、OTG 升压是其中的一项关键功能。 如果您只想通过适配器使用 BQ24195的充电功能、则不需要 VBUS 上的额外电路。 您可以参阅 BQ24190 EVM http://www.ti.com/lit/ug/sluua14c/sluua14c.pdf。 由于输入是 DCP、因此您可以使 D+和 D-保持短路、并使用 ILIM 引脚设置输入电流限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    在这里、我附加了修改后的电路、请验证它、此 IC 用于基于 Android 的工业手持设备、

    如果有任何更正、请告知我、

    谢谢、此致、e2e.ti.com/.../2678.BMS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参阅 d/s 上的9.2典型应用、如果不需要 OTG 功能、则无需 R8、R9、R10、R11、Q1、Q2、R7、C8、Q3、R6。 另请将 OTG 引脚短接至 GND。

    谢谢、

    宁。