This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:帮助检查 BQ24090原理图

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850615/bq24090-help-check-bq24090-schematic

器件型号:BQ24090

你(们)好

请帮助检查随附的原理图。

星号

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Star、

    感谢您花时间发布此原理图。   

    引脚1:IN 看起来正常、您需要电容、10uF 正常

    引脚2:ISET 看起来正常1k 将设置为540mA 充电电流

    引脚3:VSS 接地连接到接地良好

    引脚4:PRETERM 看起来很好、具有电阻1k/2k、这是5%至10%的端接、两者都可以工作。

    引脚5:/PG 上拉以连接 MCU、看起来正常

    引脚6:NC 未连接

    引脚7:ISET2拉低以将单元设置为使用的 ISET 电阻器

    引脚8:/CHG、集电极开路输出电阻器正常

    引脚9:TS 10k 电阻器将使装置保持在安全范围内。

    引脚10:OUT 在额定额定值内有一个1uF 的输出电容

    总的来说、这是一个正确的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manuel Diaz Corrada

    感谢您的回复。 询问当电池电压超过4.0v (全电压4.18v)时、电池检测状态是否异常?

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 CHG 引脚来检测充电何时完成。 我可能不理解您的问题、当 Vbat 大于4V 时、什么是异常状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star、这是否回答了您的问题、或者您是否需要更多的澄清?