请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24090 你(们)好
请帮助检查随附的原理图。
星号
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿、Star、
感谢您花时间发布此原理图。
引脚1:IN 看起来正常、您需要电容、10uF 正常
引脚2:ISET 看起来正常1k 将设置为540mA 充电电流
引脚3:VSS 接地连接到接地良好
引脚4:PRETERM 看起来很好、具有电阻1k/2k、这是5%至10%的端接、两者都可以工作。
引脚5:/PG 上拉以连接 MCU、看起来正常
引脚6:NC 未连接
引脚7:ISET2拉低以将单元设置为使用的 ISET 电阻器
引脚8:/CHG、集电极开路输出电阻器正常
引脚9:TS 10k 电阻器将使装置保持在安全范围内。
引脚10:OUT 在额定额定值内有一个1uF 的输出电容
总的来说、这是一个正确的原理图