This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713充电电流高于设定值

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851454/bq25713-bq25713-charge-current-higher-than-set

器件型号:BQ25713

你(们)好

我的客户使用 BQ25713设计原理图。 I2C 已设置最大和最小充电电压和最大充电电流、但实际运行电流高于最大电流? 此时电路板非常热、我的输入电压为12V。

附上了原理图供您参考。

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    为了找出根本原因、可以更清楚地解释电路板在哪种条件下温度很高:

    1、设置了多少充电电流和充电电压? 实际运行电流是多少?  

    2、该测试的输入电流是多少以及增加了多少系统负载?

    3、此测试的电池电压和最小系统电压设置是多少?

    4、您是否有热像仪来捕获电路板上最热点?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、