This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:输出为0

Guru**** 2811145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851485/bq25504-the-output-is-0

器件型号:BQ25504

我的 OV=3.1V、UV=2.2V。 我使用直流电源作为连接到 Vin 的输入、 连接到 Vbat 的超级电容器(5.5V 1F)和连接到 VSTOR 的电阻(220Ω Ω)。

当我 打开电源时、它似乎可以工作、但电压没有升高。   

当超级电容器大约为3V 时、我想关闭电源以在夜间模拟太阳能电池。 一旦我关闭电源、VSTOR 电压立即降至零。 我不知道为什么。 有什么问题吗?  下面是我的电路 diagram.e2e.ti.com/.../CJMCU_2D00_25504.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VSTOR 上的220欧姆电阻是否用于仿真您的系统负载? 电阻器似乎正在消耗功率并将器件保持在冷启动模式。 当 VBAT_OK 信号变为高电平时、您是否可以移除或编程要连接的系统负载?

    当您关闭 VIN_DC 时、VSTOR 变为0V 时、VBAT 会下降到多少电压? 如果 VBAT 降至2.2V 且 VSTOR 变为0V、则器件正常工作。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我一段时间没有听到你的反馈。 如果您有任何疑问、请告知我们、否则我将关闭此主题。

     

    谢谢、

    Ricardo