This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:如何通过永久软件更改来消除 PWRON 引脚的开关效应?

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845689/tps659037-how-to-remove-the-depency-of-switch-for-pwron-pin-with-permanent-software-changes

器件型号:TPS659037

您好!

我使用的是 PHYTEC 的 phyCORE-AM57x SOM、它使用 TPS6590374作为 AM572x SOC 的 PMIC。

 TPS6590374将 x_PWRON 引脚连接至开关、 并将 GPIO_7永久接地、从而使其始终从开关上电。

我想消除 PWRON 引脚对开关的依赖。 那么,是否可以使用任何寄存器设置来执行此操作?

下面是电路的一部分供参考:

谢谢、此致、

南日达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanjunda、

    您是否能够在该板上取消装配 R66并填充 R68? 在 TPS6509374器件上电之前、您将无法更改任何寄存器设置。

    我还将与此部件的专家交流、以了解他们是否对此用例有任何进一步的建议。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有两个器件上电选项(请参阅数据表中的请求表)。 第一个选项是 PWRON。 这需要一个按钮、后跟一个写入 DEV_ON 位或将 POWERHOLD 拉高以保持器件开启。

    打开器件的第二个选项是仅使用 POWERHOLD (GPIO_7)。 在这种情况下、无需按钮、PWRON 保持悬空。 POWERHOLD 的工作方式类似于使能信号。 当被拉高时、器件打开。 拉至低电平时、器件会关闭。

    此外、不建议在新设计中采用 TPS6590374。 对于新项目、我建议改用引脚兼容的 TPS6590378。 这两种器件之间的差异在我们的用户指南 http://www.ti.com/lit/pdf/sliu011中进行了说明

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Nastasha"]

    打开器件的第二个选项是仅使用 POWERHOLD (GPIO_7)。 在这种情况下、无需按钮、PWRON 保持悬空。 POWERHOLD 的工作方式类似于使能信号。 当被拉高时、器件打开。 拉至低电平时、器件会关闭。

    [/报价]

    您好、Natasha/Layne、

    感谢您的回答。 我也在您的其他帖子回复中阅读过此选项。 但是、通过按照电路中 Layne 的建议安装 R68并移除 R66、是否可以将 GPIO_7 (POWERHOLD)保持在高电平? 这是否会永久解决我的问题?

    我是否需要在执行上述流程的同时执行其他操作?

    这是一种旧设计、我们将推出 IC TPS6590374的量产版本。 那么、我们将在此时使用它。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南日达

    如果 POWERHOLD 始终为高电平、则无法使用它来禁用器件如果在 POWERHOLD 仍为高电平时断电、所有电源轨将同时关闭、这不是处理器的推荐解决方案。 为了解决此问题、我建议确保存在有效的"关闭请求"。

    数据表中有一个"关闭请求"表、可帮助提供关闭器件的选项。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Nastasha"]如果 POWERHOLD 始终为高电平,则不能使用它来禁用设备

    您好、Natasha、

    我认为我可以接受这种情况。 那么、在这种情况下、上电和断电都不会发生任何干预、对吧? 但不会遵循断电序列。  

    请告诉我、如果我继续使用不遵循处理器断电序列的系统、会对长期运行产生影响、这会产生什么影响。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南日达

    正确、如果您断开电源以禁用器件、则不会遵循断电解决方案。

    请查看数据表(在 VCCA 部分的"应用和布局"部分下)。 以这种方式转动器件可能会损坏 PMIC。 例如、RESET_IN 之类的其他引脚可用作关断请求、以在切断电源之前禁用 PMIC。

    对于处理器、您可能希望在处理器论坛上发布问题、以查看在不遵循建议的断电解决方案的情况下是否存在关闭器件的任何问题。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natasha、

    我们找到了一种中间解决方案、用复位监控输出替换开关。 我希望这不会对整个电源时序问题(上电或断电)造成任何问题。

    如果不正确、请告诉我。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南日达

    如果您想获得任何有关上电或断电问题的反馈、请说明如何使用复位监控器。 我没有足够的信息来为您提供明确的"是/否"反馈、而不知道 监控的信号是什么、复位的信号是什么。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natasha、

    我们已将低电平有效监控 IC 输出连接到 PWRON 引脚、并将电源输入分配给电路板上的一个外部电源(3.3V)。

    我们已通过监控器上的电容器选项设置5s 的延迟。 因此、最终我们将获得一个持续5s 的低脉冲、然后监控输出变为高电平。 为此、我们使用 了 TPS3808G33DBVR。 SENSE 和 VCC 连接到同一电源信号。

    如果此设置有任何问题、请告知我们。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南日达

    PWRON 上的长按信号默认值为12秒、该引脚在器件关闭前处于低电平所需的时间。 最短选项(如果通过 I2C 设置)为6秒。 我认为、如果您想使用此功能关闭器件、则需要调整监控器复位信号。

    另一个选项是、如果监控器在监测到的电压过低时保持低电平、则可以将 RESET 信号连接到 RESET_IN 等引脚、以便在输入电压不足时将 PMIC 置于待机状态。 关闭 PMIC 不需要任何延迟(PWRON 方法需要6-12秒)。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natasha、

    使用的监控功能仅用于自动上电、因为软件命令将负责断电控制。

    给5秒的时间是否太长? 上电所需的最低低电平持续时间是多少? 请指明。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南日达

    您的监控器只能连接到 POWERHOLD (GPIO7)、然后在监控器的输出变为高电平时打开 PMIC、如果输出由于 断电而变为低电平、则关闭 PMIC。 然后、您无需使用 PWRON 并具有这些较长的延迟。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Natasha、

    我不能使用该选项、因为我使用 的是安装了 TPS659037的 PHYTECH-AM57xx SOM 板。 并且只有 PWRON 引脚可用于 SOM 板的控制。

    那么、您能否评论一下我上一篇帖子中的延迟部分。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南日达

    如果您使用 PWRON、则需要一个按钮信号(高-低-高)来打开器件、然后 POWERHOLD 或 DEV_ON 在8秒内变为高电平。

    要关闭器件、如果使用默认设置、您需要使用长按键(其中 PWRON 引脚保持低电平)至少12ms。

    如果需要、可以通过启动后通过 I2C 更改 LONG_PRESS 寄存器中的设置、将长按时间配置为6ms。

    谢谢、

    纳斯塔莎