This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通用交流输入和5V 直流输出

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704, UCC28704EVM-724, UCC28700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849084/universal-ac-input-and-5-v-dc-output

主题中讨论的其他器件:UCC28704UCC28704EVM-724UCC28700PMP10937

您好!

我正在尝试找到一个 TI 芯片、该芯片可以接受(可能已整流)交流输入并提供5V (或3.3V)直流输出。
请帮助。  

谢谢、
四 A.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您没有列出功率级别、因此我假设您所需的功率级别小于25W。

    我们的初级侧调节反激式控制器 UCC28704将满足您的要求。  此器件旨在将通用交流输入转换为隔离式低压直流输出、例如5V。  我们的 EVM UCC28704EVM-724支持85-265VAC 输入和隔离式5V/2A 输出。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。 我正在尝试将 BOM 和尺寸保持在最低水平。  

    您是否会建议(可能是非隔离式)直流输出、因为我不需要这么多的无源器件、当然也不需要变压器。  

    谢谢、
    四 A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、对于输入电压如此高的交流/直流转换、需要通过隔离来保护用户免受电击。  采用 UCC28704的反激式转换器能够满足这一要求、同时保持满足严格法规要求的效率、同时将外部组件保持在最低水平。

    如果您不需要电气隔离(因为没有可供用户访问的暴露导体)、并且您正在寻找尽可能低的解决方案成本、我们建议使用具有相同器件的离线降压。  PMP10937是 UCC28700的一个很好的例子、UCC28700是上一代 UCC28704。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。

    在哪里可以购买 PMP10937? (芯片和 EVM)。  

    已检查 Mouser、DigiKey、TI、但未检查任何内容。  

    BR、

    四 A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP10937是一种参考设计、不可购买。  如果您想进行测试、可以使用"设计文件"中的文件自行构建设计。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。