This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1.2KW LLC 参考设计

Guru**** 2564410 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517A, UCC256403, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852198/1-2kw-llc-reference-design

主题中讨论的其他器件:UCC27517AUCC256403UCC28951PMP

尊敬的 TI 专家:

您能向我推荐 TI 的1.2KW LLC 参考设计吗?  。

我的规格如下所示

输入电压:400V

输出电压:60V/20A

拓扑:LLC 谐振转换器

如果 没有可用的直接参考设计、请建议采用与上述规格接近的器件。  

此致

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aneesh


    我们没有1.2kW 的参考设计、但我们最新的半桥谐振 LLC 控制器 UCC256403可满足您的要求。  内部栅极驱动器的尺寸可能略低于所使用的 MOSFET、因此如果您需要额外的栅极驱动强度、我们建议使用 UCC27517A。  您可以按照以下方式对其进行配置、以实现高侧驱动

    • VDD:连接到 HB 引脚
    • GND:连接至 HS 引脚
    • IN+:连接到 HO 引脚
    • IN-:连接至 HS 引脚
    • OUT:连接到高侧 MOSFET 栅极电阻

    或者、我们的 PSFB 控制器 UCC28951可在此功率级别下正常工作。  此器件的参考设计也不符合您的要求、但它所实现的全桥拓扑和零电压开关使其能够获得高性能。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的反馈。

    我们有采用 PSFB 拓扑的解决方案。 我们现在计划迁移 LLC 拓扑、因为没有开关、也不需要输出电感器。 请告诉我、如果 TI 有任何采用 LLC 且支持1.2KW 功率的 PMP 设计。

    此致

    Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aneesh

    很抱歉、我们没有一个符合您规格的1.2kW 参考设计。

    不过、以下是一些可用于设计 UCC256403以满足您的要求的工具。

    此致、

    Eric