This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494最大占空比

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849397/tl494-tl494-maximum-duty

器件型号:TL494

我使用 TL494设计我的电路、我将频率设置为100kHz、CT 设置为4.7nF、RT 设置为2K 可变电阻、

当我测试电路时、我发现占空比无法以最大值工作、 衰减至87%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吴晨、您好!

    DTC 针脚上的电压是多少? DTC 上的电压设置 PWM 信号的死区时间、有关操作说明、请参阅数据表第11页的第9.3.3节。

    为了最大程度地提高占空比、DTC 引脚上的电压应为0V。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DTC 电压为0V,FB 电压也为0V。

    哪一项是 最大占空比的衰减?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好吴晨

    两个输出的最大占空比均为45%或90%、因此您似乎看到了该器件的正常 Dmax。 您能否发布原理图以便我可以再次检查?

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吴晨、您好!

    我希望您自科林提出要求以来取得了一些进展。 由于此帖子在5天内没有活动、我将关闭该帖子。

    如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道数据表中有这种情况、但我希望其他 RTCT 中的占空比为97%、

    那么、最大占空比97%是多少? 哪种 CTRT 是正确的?

    我真的想知道我的电路为什么没有最大占空比。

    很抱歉、我忙于其他事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wu

     我遇到了相同的问题、然后我更改 CT 值、并 降低 频率。 占空比为91%。

    现在、我尝试将 DTC 电压设为-0.3V。  

    但我仍在寻找使 DTC 电压达到-0.3V 的方法

    您是否都有 办法实现这一点?

    非常感谢  

    吉悦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu 、您好、Ji

    我不认为将 DTC 拉为负是一个好主意-它可能在实验室中工作、但存在负电压可能会正向偏置 IC 中的一些内部结并导致故障的危险。 DTC 应连接至0V 以最大限度地缩短死区时间。

    我看不到通过更改 RT 或 CT 来增加占空比超过器件规格的任何方法-通过减少 CT 和增加 RT 可能会产生一些小影响、但会很小。

    您应该尝试的一件事是将反馈引脚上的电压直接控制在大于3.5V 的水平-请注意将流入引脚的电流保持在小于3mA (建议的最大工作电流)的水平。 如果正常工作 、您可以在反馈到 VREF 或 VCC 之间添加一个外部上拉电阻器、以增大 IC 误差放大器的有效工作范围。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin

    非常感谢  

    我将尝试您的建议。