This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:LM5050或 LM74700-Q1能否驱动两个背对背 MOSFET?

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, LM5060, LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846555/lm5050-1-can-lm5050-or-lm74700-q1-driver-two-back-to-back-mosfets

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件:LM74700-Q1LM5060

大家好、

我的客户希望进行电源多路复用、他们希望使用2个 LM5050或2个 LM74700-Q1来实现。

他们想知道  LM5050或 LM74700-Q1是否可以驱动两个背靠背 MOSFET、如下图所示?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5050或 LM74700具有栅极驱动器、可通过将栅极与源极引脚短接来关闭 MOSFET、

    因此、它们无法完全关闭 MOSFET (第二个)。

    我们建议将 LM5060与 LM74700或 LM5050配合使用、以驱动两个背对背 MOSFET。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    如果客户使用 的 SCH 具有下图1所示的反向输入电压保护功能,它是否能够像图2一样保护“输入电源短路故障”?

    如果没有 D3、可通过二极管将引脚钳制在负方向上接地来保护 IN 引脚。 但它使用 D3、可能 IN 引脚无法受到保护、对吧?

    你有什么建议吗?

    谢谢!  

    图1:

     

    图2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    如果客户使用 的 SCH 具有下图1所示的反向输入电压保护功能,它是否能够像图2一样保护“输入电源短路故障”?

    如果没有 D3、可通过二极管将引脚钳制在负方向上接地来保护 IN 引脚。 但它使用 D3、可能 IN 引脚无法受到保护、对吧?

    你有什么建议吗?

    谢谢!  

    图1:

     

    图2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    希望能得到您的帮助!

    我的客户希望立即设计 SCH!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    图31可以防止输入短路故障。

    即使在负电压条件和任何瞬态条件下、D3也始终保护 IC 的 IN 引脚与 GND (图23)。

    当 MOSFET 由于反向电流(输入短路)而关闭时、输入将尝试摆动为负值。 D3仍会保护 LM5050-1免受该瞬态负电压的影响。 D1甚至不需要承受负电压应力、因为 D3会阻断反向瞬态电压。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    当 MOSFET 由于反向电流(输入短路)而关断时、输入将尝试摆动负值、D3阻止反向瞬态电压、但存在寄生电感(图23)、它如何因不是电流环路而充电器?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eggsy

    Cin 电容器将有助于吸收寄生电感中的能量。 此外、IC 不会看到以 IC GND 为基准的负瞬态。

    此致、

    Kari。