This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:降低输出电压

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851364/tps61022-decrease-in-output-voltage

器件型号:TPS61022

大家好、团队、

如果 Vin 高于4.8V、D16会出现在要使用的数据表上:

我尝试使用5Vin 运行评估板20次、Vout 变为正常。
除了移除二极管、我别无选择。

在我的新设计中、我希望不断连接 Vin、而 EN 将启用芯片 Vout。

在本例中、如果我有二极管、则 Vin 会始终通过二极管流向 Vout。
这就是我需要将其删除的原因。
我们的研发团队使用5V 的 USB 或交流/直流电源、但最终客户将使用电池供电。由于我看不到如何使用该二极管、是否可以移除该二极管?

提前感谢  

此致、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    客户将使用哪种电池? 如果是输入电压范围为3.0-4.2V 的锂离子电池、则可以移除二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    最终用户将使用3节碱性电池。
    标称电压为4.5、新电池电压最高可达4.8V。
    在任何情况下、如果 EN 未连接到 Vin (我希望在下一个设计中使用该 Vin)、则无法使用二极管。
    评估板没有二极管、即使在5.3V 输入电压下也能正常启动。

    另一个紧迫的问题是电源问题–许多问题最近被烧坏了、我真的很担心这个问题。
    输入级从 Vin 到 GND 短路、如果您知道我们如何克服这一点、我很乐意知道。

    此外、我还查看了 E2E、似乎许多客户抱怨软件在芯片内部短接至 GND。
    这非常糟糕、我需要您(TI)进行紧急查找、即使是使用我的原理图也是如此。
    我拿了一块工作板、在400mA 的恒定负载(Vin 4.6V、Vout = 5V/400mA)下运行使能、在切换电源输入级30次后、接地短路(Vin 或 SW)。
    如果此直流/直流转换器出现问题、我必须尽快了解情况、以便考虑将其更改为性能更好的其他器件。


    提前感谢  

    此致、

    Shai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    让我们通过电子邮件进行讨论。 我将关闭该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    好的、非常感谢。

    此致、

    Shai