This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:状态 LED 闪烁

Guru**** 2502485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851888/bq24070-status-leds-flicker

器件型号:BQ24070

大家好、

请在下面帮助解决该问题?

原理图如下所示、红色和绿色 LED (D6)随着内部链路下方的视频闪烁。

将 MODE 引脚设置为 NO mater (交流适配器)或 USB 端口与此问题相同。

您是否曾看到过这种现象、您能否就此问题提供一些建议?

电池:3.7V、1700mAh

POWER_IN:5V、2A 适配器

谢谢!

https://txn.box.com/s/7w85labsyztt5dqc9m4rwe1073r5rw7p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    器件看起来在预充电和快速充电之间闪烁。 您能否分享电池电压和电流的一些波形? 这种情况的发生也是什么电池电压?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、  

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    您可以在 E2E 上关闭它。

    我将在收到波形时向您发送一封邮件。

    谢谢!