请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24070 大家好、
请在下面帮助解决该问题?
原理图如下所示、红色和绿色 LED (D6)随着内部链路下方的视频闪烁。
将 MODE 引脚设置为 NO mater (交流适配器)或 USB 端口与此问题相同。
您是否曾看到过这种现象、您能否就此问题提供一些建议?
电池:3.7V、1700mAh
POWER_IN:5V、2A 适配器
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请在下面帮助解决该问题?
原理图如下所示、红色和绿色 LED (D6)随着内部链路下方的视频闪烁。
将 MODE 引脚设置为 NO mater (交流适配器)或 USB 端口与此问题相同。
您是否曾看到过这种现象、您能否就此问题提供一些建议?
电池:3.7V、1700mAh
POWER_IN:5V、2A 适配器
谢谢!