This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24401:提前充电终止

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851453/bq24401-early-charge-termination

器件型号:BQ24401

您好!

我们有一个使用 BQ24401在外部设计的6S 镍氢充电电路。 就我所能告诉的、电路与图7中的电路相匹配。   更改了 VBAT 电阻分压器以匹配6节电池组时的 www.ti.com/.../bq24401.pdf 说明。

在大多数情况下、电路工作正常、但大约20%的时间会在不到一小时的时间内提前退出快速充电。 从数据表中、快速充电仅从超时、电池过热或电池温度变化率超过-Vcc/161退出。

我们的 MTO 设置为5.5小时、因此不应从超时终止。

我们的 Vcc = 5V、因此温度截止值为0.225*5 = 1.125V。 在所有早期充电终止的情况下、VTS 都大约为1.6V、因此不应因电池过热而终止。

最后、我记录了使用外部 ADC 时的 VTS 为1Hz、并且发现温度变化率远不在限制范围内。 下面是这种情况的一个图。 图中的低尖峰是我使用的 ADC 的伪影、它们不会出现在示波器上。 同样、在连接和未连接外部 ADC 的情况下会发生提前终止、因此 ADC 连接不是原因。

我还在 VTS 上添加了滤波器电路、如 http://www.ti.com/lit/an/slua064b/slua064b.pdf 的图11所示。 这一变化没有任何影响。

就我所能说的、没有理由提前终止快速充电、因此我们希望获得任何帮助或建议。

谢谢、

卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    为了进行确认、您使用了应用手册中的以下公式来计算 TS 引脚电阻器?

    如果是、LED 状态(高阻态)和 RC 引脚状态(如下)是否确认 IC 认为充电完成?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    电阻器值正确、引脚行为确实表明它从快速充电变为充电完成。

    幸运的是、我认为问题是5V 齐纳稳压器电源。 原始设计人员使用与 BQ24401相同的电源为555计时器振荡器供电、导致电源过载并定期下降几百毫伏。 这也会传播到 VTS。

    我需要做更多测试来验证、但我确信这是问题所在、因此我将把它标记为已解决。

    感谢您的帮助、

    卢卡