This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2400:负载突降和过压保护、具有迟滞(PWM)电压调节功能

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852324/tps2400-load-dump-and-over-voltage-protection-with-hysteretic-pwm-voltage-regulation

器件型号:TPS2400
主题中讨论的其他器件: LM5060-Q1

您好-  

我正在开发一个500 W 的发电机、需要实现负载突降/过压保护。 我们的系统电子设备不能承受>75V 的输入电压、但在负载突降期间、交流发电机的整流电压可以瞬间达到80-100V。 例如、我们已经了解了 LTC4367、它将允许我们在电压超过指定的限值时实现迟滞 PWM 电压调节- 但是、该芯片和线性技术的其他类似芯片的额定电压仅可调节至60V、而我们需要调节至70-75V。 另一方面、TI 的 TPS2400可让我们通过关闭输入来保护电子产品、但这对于我们的应用是不可接受的、因为这会导致系统完全关闭。  

是否有人建议使用 TI 的器件来监控输入电压并根据用户可设置的70-75V 上限进行调节/通过? 是否有其他器件的行为方式类似、专为负载突降或过压浪涌保护而构建? 我认为这只是一个 IC、它可以打开和关闭 FET、并依靠一些外部电容将输出电压保持在特定水平。

此外、在负载突降期间使用大型高功率组件来钳位该电压的替代方法是否有任何建议? 对于此报告中的任何技术错误、我深表歉意;我来自机械工程部门。

尊敬的、  

AA