主题中讨论的其他器件: UCC21520、 UCC21530、 UCC21540
尊敬的先生:
我们正在开发5KW 电机驱动器。
我们在 反向器桥中使用 Infineon 功率 MOSFET (器件型号 IPP120N10S4-03)。
我们将4个 MOSFET 并联。
我们将使用以下方法进行驱动器电流计算:
来自 MOSFET 数据表的数据。
直接从数据表中删除了 Q_GS
Q_GS 47nC (考虑最大值)
从 V_GS (V)与 Q_Gate (NC)图中删除了
对于 V_GS_TH (V) 3.5V→Q_G (TH)→25nC
电流上升时间的相应栅极电荷
X = QGS - QG (TH) 22nC (考虑最大值)
假设 上升时间为20ns
IG SINK = X/ 提升时间= 1.1A
对于四个 MOSFET、其电流为4.4A
降低75%
IG SINK = 6A
电压下降时间的相应栅极电荷(米勒电压区域)
QGS = 42nC (考虑最大值)
假设下降时间为80nS
IG SOURCE = 42/80 = 0.525A
对于四个 MOSFET、其电流为2.1A
降低75%
IG SOURCE = 3A
如果我们可以使用此方法计算灌电流和拉电流、请提供建议。
基于此计算、我们正在考虑使用 UCC21520-Q1、请告知我们的选择是否正确?
一个问题是、我们发现 UCC21520-Q1数据表中存在上升时间和下降时间。
我们在计算中考虑了20ns 的上升时间和80ns 的下降时间。
但 UCC21520的上升时间为16nS、下降时间为12ns、见第9页。
根据 我们的计算、我们是否可以通过额外的栅极电阻来更改上升时间和下降时间、以满足20nS 的上升时间和80nS 的下降时间?
请将其视为非常紧急
谢谢!
此致、
Subrata