This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31704:LMZ31704

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31704, LMZ31710, LMZ31707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851222/lmz31704-lmz31704

器件型号:LMZ31704
主题中讨论的其他器件: LMZ31710LMZ31707

您好!

对于 LMZ31704、最大输出电流规格为4A、 如果 ILIM 保持开路、则电流限制阈值规格为9A、这是否意味着在 OCP 功能生效之前可以加载高达9A 的器件?

谢谢、

SB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、您好、SB、

    峰值电流限值为9A、但这不会直接转换为负载电流、因为在负载电流之上会出现电感纹波(Vin、Vout、开关频率的函数)。

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    如果我将 ILIM 引脚连接到 AGND 以将电流阈值降低到6A、它会降低最大输出电流吗?

    我正在尝试为我们计划添加到 PVIN 的可复位保险丝确定适当的电流额定值。 哪个电流规格更合适、Iout 或 ILIM?

    谢谢、

    SB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、降低电流限制阈值将降低器件在触发 OCP 之前能够输出的最大输出电流。

    如果您希望保险丝跳闸成为器件内部电流保护的冗余保护、那么您会希望保险丝额定值高于器件的电流限制、以便在 LMZ31704的电流保护跳闸之前不会跳闸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    数据表中提到、将 ILIM 引脚连接到 AGND 会将电流限制阈值降低约3A、这是否意味着在 LMZ31704的情况下、IOUT 将限制为1A?

    是否有图表或公式(对于 LMZ31704、LMZ31707和 LMZ31710)可用于关联 IOUT 和电流限制阈值?

    谢谢、

    SB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SB:

    请帮助我了解您要实现的目标。 您使用的 LMZ31704是否远低于4A 额定输出电流?

    最大 Iout (仅基于电流限制)将约为电流限制 ILIM 减去电感纹波 Ipp 的一半:

    最大输出电流= ILIM - IPP/2          其中 IPP =(Vin-Vout)/L * Duty / Fsw。

    对于此计算、您可以使用基本占空比= Vout/Vin、电感值为 L=1uH。

    对于输入电压= 12V、输出电压= 3.3V、Fsw = 750kHz、并将 ILIM 引脚设置为低电平以将电流限制设置为6A 的设计、计算得出的 IPP = 3.19A、最大输出电流为4.4A。

    从上面的公式可以看出、较低的频率将增加电感纹波(因为电感器是固定的)、并降低跳变电流限制前允许的最大输出电流。

    我希望这有助于...