This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600C:并行运行的独立模式

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25600C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851012/bq25600c-standalone-mode-in-parallel-operation

器件型号:BQ25600C

您好!

即使在双充电器运行时、此器件也能在没有主机管理的情况下工作吗?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平移- m、

    bq25600C 是主机控制型充电器、但可在默认模式下运行、无需主机管理。 请检查 默认设置是否适合您的应用。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    此外、在双模式下、该充电器是否可以在没有主机管理的情况下工作?
    当然、我认为默认值是可用的。
    该器件可用作自主充电器、无需主机或主机处于睡眠模式。
    即使是双模也会变成相同的设置、因为这是默认模式。
    因此、双模=默认模式=独立。
    是这样吗?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PAN-M、

    BQ25600C 可作为并联充电器在没有主机的情况下运行。 由于它不支持电池热敏电阻连接、因此不建议用作主充电器或独立充电器。

    谢谢、

    宁。