This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L:Ψjc 规格

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846702/lm317l-jc-spec

器件型号:LM317L

尊敬的 PIC:


 Ψjc 客户询问我们 LM317LIDR 的 T Ü V 规格、您能告诉我们吗?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们今年重新创建了此器件的热性能数据、请查找以下3引脚 PK 封装的热性能数据:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    45.4.

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    90.4.

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    9.9.

    结果- psi JT (标准数据表值)

    5.9.

    结果- psi JB (标准数据表值)

    9.7.

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)

    7.9

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason San:

    感谢您的评论。

     关于 Ψ JC? 你有数据吗?

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiroku-san、  

    遗憾的是、我们没有 PSI JC。 您需要 PSI JC 的原因是什么?

    此致、  
    Jason Song