This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:需要使充电器输出超过100M 安培

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851224/bq25703a-need-to-get-the-charger-to-output-more-than-100m-amps

器件型号:BQ25703A

尊敬的 TI 专家:

我使用的是 BQ25703A、难以使充电电流超过~ 100mA。 这与寄存器03/02设置无关。 我的设置是输入电压= 5伏且 Cell_BATPRES = 2S。 加电时、所有值都根据默认寄存器值显示良好。 它们显示在下面。

=> I2C MD 0x6b 0x00

0000:0E E2 00 00 d0 20 00 00 00 c0 01 00 18 00 41

当我执行以下步骤时、电池正在充电、VSYS 从7.5伏上升到7.97伏(一小时后)、但我无法为电池获得超过~100mA 的电流。 我希望以0.4安的电流为电池充电。 以下是我要写入的寄存器:

*/*设置充电电流= 0.4安

I2C MW 0x6B 0x02 0xC0

I2C MW 0x6B 0x03 0x01

 

*/*设置充电禁止以开始充电并禁用看门狗计时器

I2C MW 0x6B 0x00 0x02

I2C MW 0x6B 0x01 0x00

 

我不熟悉此器件。 您能否查看原理图并让我知道我是否应该对其他寄存器进行编程以在0.4安培下执行快速充电?

 

谢谢、

Jmast2

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    寄存器设置显示充电电流设置为192mA、电池电压为0V。 请提供诸如"I2C MW 0x6B 0x02 0xC0"和寄存器读回等操作的完整说明。 充电状态21h[7]显示 AC_STAT = 0b (适配器不存在)。 另请检查 SW1和 SW2波形。 原理图分辨率低且难以读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好、我能够解决充电问题、现在能够以~512mA 的电流为电池充电。 此外、充电电压上升至~8.4伏。 此问题已解决、可以解决。

    谢谢、

    John