This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61202:软启动期间的电流限制。

Guru**** 2503105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851669/tps61202-current-limit-during-softstart

器件型号:TPS61202

您好!

我的客户有疑问。

该器件的数据表介绍了软启动期间的电流限制。

 以受控方式斜升输出电压
 平均电流限制设置为400mA、并与输出电压的增加成正比。

每个输出电压下的电流限制的确切值是多少?  请提供电流限制与输出电压之间的关系曲线。

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taki

    很抱歉、我们没有此类数据。 当输出电压达到1.2V 时、电流限制值将正常。 在低于1.2V 的输出电压期间、您可以使用 EVM 测试典型值。

    我是否可以知道客户的应用要求是什么? 为什么客户提出这样的问题?

    请分享 Vin、Vout 和负载条件的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taki:

    因为我们有另一种接触方式。 我将关闭此帖子。