This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:降压/升压或升压旁路直流/直流稳压器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61291, TPS61099, TPS630242, CC1310, TPS63802, TPS63060, TPS63805, TPS63806, TPS63020, TPS63036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849915/tps61291-buck-boost-or-boost-bypass-dc-dc-regulator

器件型号:TPS61291
主题中讨论的其他器件: TPS61099TPS630242CC1310TPS63802TPS63060TPS63805TPS63806TPS63020TPS63036

您好!

我有一个需要提供(控制器) 3.3V 电压且最小值为3V 的应用、并且使用额定电压为3.3V、1000mAh 的 LiMnO2 CR2477纽扣电池。

我的负载可能需要200mA 的最大电流、但在数据表中、他们明确提到电源大声说能够提供最大1A 的电流。

已检查这两个 TPS61291或 TPS61099、因为它们都是无旁路模式的升压后两者。 但遗憾的是、我无法同时使用这两种额定电流为200/250mA 的电流。

您是否建议使用旁路/降压/升压时最大负载电流高于或等于1A 的任何其他器件型号。

2.我们可以将电池更改为其他充满电的锂离子电池(可能是钴)、此类电池将具有4.2V 电压、并且必须保持3.3V 电压、因此在这种情况下、带旁路的升压功能将不起作用。 降压-升压是唯一实现这一点的方法吗?

在我介绍 这款 TPS630242时 、在待机电流(100uA)较低的情况下、在50-55%的情况下效率要低得多。 有什么建议吗?

期待您的回答。

谢谢。

Lakshminarayana K N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshminarayana K N.:

    您能否分享您的输入电压范围、输出电压目标和负载条件的更多详细信息? 我对这一点不太困惑、为什么您需要高于1A 的电流能力。 您需要旁路模式吗? 旁路的目的是什么? 以在输入电压高于输出电压时节省功耗或调节输出电压。  

    对于第二个问题、我还需要您再次确认您的规格。 如果 Vin=3.3-4.3、Vout=3.0-3.3、我认为降压转换器应该是电池解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模块的输入电压范围为3-3.3V 典型值-3.3V (GPS)。

    控制器的输入电压范围(CC1310)-1.8-3.3V。

    因此、输入电压- 2.2-3.3V (纽扣电池)输出将为3.3V  

    因此、我一直想使用降压/升压稳压器 TPS6306来提供3.3V 恒定电压。


    我还有一个蜂窝模块(@3.3V)、在工作时和睡眠期间的最大消耗电流为200mA、电流为10uA。 数据表中提到、对于蜂窝电源、应该能够提供1A 电流。  

    是的、最初我认为使用升压功能旁路会更好、但我们可以将纽扣电池(最大3.3V)更改为标准许可证氧化物电池(最大4.2V 在这种情况下、降压/升压似乎更好、输出必须始终为3.3V)。

    在本例中、Vin-3V-4.2V Vout-3.3V。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshminarayana K N.:

    如果"Vin - 2.2-3.3V (纽扣电池)输出将为3.3V"、我是否知道您为什么更喜欢降压-升压? 因为升压转换器可以很好地支持这种情况。

    对于另一个应用、建议使用降压/升压转换器、即"VIN-3V-4.2V Vout-3.3V"。   我 µA 您来看看 TPS63802。这是一款高效、低 IQ 降压/升压转换器、工作静态电流仅为11 μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    " 请问您为什么更喜欢降压-升压? 因为升压转换器可以很好地支持这种情况。 "


    是的、我可以使用升压转换器、但如果用户希望使用其他类型的锂离子电池、升压转换器可能不有用、对吧?

    感谢您链接到降压/升压器件、但 DigiKey 中似乎不存在器件 TPS63802。 如何继续?

     我觉得 TPS6306更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Lakshminarayana:

    明白了。 感谢您的补充!

    "TPS6306"是否意味着"TPS63060"它专为更高电压的应用而设计、并且需要高于2.5V 的输入电压。  

    可提供 TPS63802样片、TPS6380x 系列 WCSP 封装版本 TPS63805、TPS63806已推向市场。

    否则、我们会使用 TPS63020、这是另一种很好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     它是 TPS63036。 很抱歉、在提及器件型号时出现拼写错误。

    http://www.ti.com/lit/ds/slvsb76b/slvsb76b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Lakshminarayana:

    当 Vin=2.2、Vout=2.2V 时、恐怕 TPS63036无法支持1A 负载。 您可以参考数据表中的图1。 Iin 和 IO 的关系是 Vin*Iin*Eff=Vo*IO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向您发送一封私人邮件、请进行检查  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshminarayana:

    由于我们有另一种通信方式、我将关闭此帖子。 如果您还有其他问题、请在下面回复。