This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:BQ51013B 芯片和线圈高温

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849315/bq51013b-bq51013b-high-temperature-of-chip-and-coil

器件型号:BQ51013B

你好。

我们正在开发小型可穿戴设备、并将对其进行无线充电。 我们创建了包含所有组件以及 BQ51013B 芯片和所有无源组件的 PCB。 PCB 是直径为24mm 的圆形。 我们使用了 WE 760308101214 (https://pl.mouser.com/ProductDetail/Wurth-Elektronik/760308101214?qs=SUJESEQH53AiltUeJALBqQ%3D%3D)线圈、因为电容器 C1=100nF 和 C2=10nF 的空间很小-实验中选择了电容器、以使器件适合某些选择的充电器(也是为了降低 TX 线圈的电压振幅)。 器件在小外壳中闭合、直径约为28mm、高度约为12mm。 主 PCB 顶部有电池。 我们使用电流为75mA 的外部芯片为电池充电(电池的电流为85mAh)。

除温度外、充电波形也很好。 当外壳完全关闭时、外壳顶部的温度可高达40摄氏度。此外、无线充电器和器件底部也很热-最高可达55或60摄氏度。当我们在充电后立即打开外壳时、整个 PCB 都很热、BQ51013B 具有温度 温度高达70摄氏度、线圈也在升温。 电池的最高温度为60°C

BQ51013B 的散热焊盘连接到芯片周围的 GND 平面、但芯片下方没有通孔空间(我们使用的是 QFN 版本)。 在露天环境中、温度没有问题。 芯片会产生一点点热、但我认为不会超过45摄氏度

您能告诉我什么会导致这种问题吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题可能是由多个因素或问题的组合引起的。

    一项良好的第一项测试是将线圈与 PCB/电池分离、并查看温度变化的程度。  线圈将在引线上延伸、只有线圈位于磁场中、而不是 PCB 和电池中。  这会将交流电场的发热与转换损耗隔离开来。

    谢谢、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是否有此问题的更新、是否有其他测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试将线圈从器件中取出、温度要低得多-只有芯片发热一点-我认为最大温度为45°C。问题是、在该器件中、我无法以电子元件的方式将线圈移到一边 器件尺寸较小、因此产生了磁场。 我还尝试了较小的充电器(对于 Galaxy Watch)、在这种情况下、温度较低(此充电器中有较小的线圈-也许这很重要)。 我还有两个想法-使用直径与接收器线圈相同的线圈构建定制充电器、并在我的器件中的接收线圈和电子元件之间添加额外的铁氧体屏蔽。 您能告诉我其中是否有任何一个可以改善躯体并帮助改善温度吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    RX 线圈和 PCB/电池之间使用屏蔽来降低温度。   TX 的交流场将产生金属电流、从而导致发热。  

    DigiKey 提供了一些值得尝试的材料、Wurth Electronics 364002。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还发现 PCB 上最热的部件之一是 BLE 模块上的金属 EMI 屏蔽。 我的线圈比 PCB 小、因此其铁氧体屏蔽不会覆盖器件的所有部分。 我将尝试找到铁氧体屏蔽并将其切割为 PCB 尺寸或更大、然后我将为您提供有关结果的反馈。 此测试可能需要更多时间、因为我需要订购此屏蔽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您手头有额外的 RX 线圈、您可以将其用作屏蔽、则不会连接它们。  

    最好的配置是线圈大于 PCB 或要覆盖的区域、从线圈上拔下电线、然后用作测试屏蔽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够在设备上尝试额外的屏蔽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,我还没有尝试。 我将在下周尝试这样做。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的--我现在要暂停这个帖子,我们可以 在测试后重新开始对话。