This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54386-Q1:EMI 性能

Guru**** 2513765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850804/tps54386-q1-the-emi-performance

器件型号:TPS54386-Q1

你(们)好  

 我们有一个汽车设计。 当我们测试 EMI 性能时、失败了。 下图是测试结果和原理图。 你能给一些建议吗?

Anohter、如果 L30和 L31安装铁氧体磁珠、系统将无法运行。 但当它安装0欧姆电阻时、情况良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Agril

    通常、不建议在接地之间引入电感或电容。  我建议您使用零欧姆电感器。  关于 EMI 问题、了解导致您发生故障的基本频率以及谐波非常重要。  我无法从您的位图图像中分辨。  您能告诉我峰值吗?  我们还需要查看您的 PCB 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     感谢您的回答。 附加另一个结果以供您参考。 我们将提供 PCB 布局文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Agril、

    240MHz 和144MHz 峰值可能是600kHz 开关频率的谐波。  其他的可能不是。  我能否看到两个通道的开关节点波形?  我需要您测量 cat 开关频率。 此外、放大并捕获上升沿和下降沿、并观察任何振铃的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    包含了 PCB 文件。

    e2e.ti.com/.../AG018V15.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 John;

      您能告诉我该器件是否符合 CISPR25 4类传导发射标准。谢谢。

    此外、我们  还一起使用 TPS57140QDGQRQ1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 John;

      您能告诉我该器件是否符合 CISPR25 5类传导发射标准? 谢谢。

    此外、我们还一起使用 TPS57140Q。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zanlin、

    我不知道有什么具体原因不能使它们兼容。  您将需要使用适当的输入滤波器、并非常注意 PCB 布局。