This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:输入欠压和过压保护

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3842, UCC24630, LM2903, LM8364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849229/uc3842-input-undervoltage-and-overvoltage-protection

器件型号:UC3842
主题中讨论的其他器件: UCC24630LM2903LM8364

大家好、

 我是否可以获得一些基于 UC3842的输入欠压/过压保护的经典原理图建议? Tks 很多。  

BR、

晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有人会向我提出建议? TI 人、他说得很多。

    BR、

    晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaobing、

    您将需要使用外部比较器来实现输入欠压或过压保护。

    大多数设计仅使用输入欠压保护。

    UCC24630使用一个外部自偏置比较器 U5、 此功能请见

    通过将 UC3842上的 COMP 引脚拉至0V、可将其禁用。 一旦输入电压上升到高于导通值、电路就可以释放 COMP 引脚并开始正常运行。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

     TKS、请您提出建议。

     现在、我在欠压/过压保护电路上使用 LM2903、但由于芯片的电流要求、限流电阻值很小、并且其功耗更高。

     我想尝试一下低功耗比较器、LM8364是一款很好的比较器、如果双路比较器和 SOIC8可能更好、我能不能有您的双路比较器建议? Tks 很多。  

    BR、

    晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaobing、

    我不太清楚 TI 的比较器范围。 我是否可以让您打开有关此主题的新帖子、比较器团队的某个人将帮助您选择最佳部分。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tks、Peter。

    BR、

    晓宾(Eric)