This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65279:TPS65286的原理图审阅

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65286

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852121/tps65279-schematic-review-for-tps65286

器件型号:TPS65279
主题中讨论的其他器件:TPS65286

团队、

我的客户希望使用 TPS65286提供4V_LED 电源。

输入电压:24V

输出电压:4V

输出电流:3A

L102电感 :4.7 μ H  

1.我的客户不使用软件输出、而只使用降压稳压器。 是否有任何问题 ?

2.您能帮您回顾以下原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    不使用 SW 输出是可以的。 如果不使用 SW 输出、最好将 SW_EN1-2拉低。

    2.与答案1相同、如果不使用 SW 输出、最好将 SW_EN1&2拉为低电平而不是悬空。 其他则没关系。

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lishuang、

    感谢您的回复。 还有一个问题。

    如果不使用 SW 输出、如何连接10引脚、11引脚、12引脚、13引脚、14引脚 26引脚和27引脚? 浮动是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    对于 SW_EN (引脚12、引脚13)、最好下拉。 其他可悬空。

    对于您的原理图、您已经将 SW_IN (引脚16、引脚17)连接到降压输出。 因此、它必须将 SW_EN 拉至低电平以关断 SW 输出。 因为 SW_EN 是 SW_IN 的内部上拉电阻。

    一个问题:为什么将 NFault2连接至3.3V?

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是否可以将 SW_IN 连接 到 GND 或下拉? 如果还提供下拉电阻器,建议使用什么下拉电阻器?

     如您所述、SW_EN (引脚12、引脚13)应下拉。   推荐使用哪种下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    SW_IN 和 SW_EN 可直接连接到 GND。

    Lishuang