This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:如何在45°C 以上停止充电

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850270/bq25892-how-to-stop-charging-over-45-c

器件型号:BQ25892
主题中讨论的其他器件: BQ25895

尊敬的 e2e 支持:

我的客户正在尝试对充电电流进行编程、并与他的电池限制一起进行编程、如下所示:

- 0°C 至10°C 时最大为0.1C

- 10-45°C 时为0.2C 或0.5Cmax

45°C 时不充电

在我们的数据表9.2.7.5.1段中、我们找不到任何在 T3 (45°C)和 T5 (60°C)值之间更改 Ichg 的解决方案、也找不到使用 μ I²C 命令的解决方案。 可以确认吗?

您是否看到任何其他替代方案可避免任何充电电流、并在45°C 时满足其电池要求?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TISL、

    BQ25892具有 JEITA 温度充电曲线。  您能否使用主机软件和 充电器的 ADC 定期 测量 TS 电压、转换 为温度、然后 在温度为45°C 时禁用充电?  或者、该 系列的 BQ25895成员具有标准温度曲线、充电禁用温度为45°C。  请记住、与  BQ25892相比、它具有不同的启动、输入电流限制检测和不同的 OTG 操作。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢、

    宁。