This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51216:输出电容器条件和 RTRIP 范围

Guru**** 2601865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51716, TPS51216, TPS51916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851804/tps51216-output-capacitors-conditions-and-rtrip-range

器件型号:TPS51216
主题中讨论的其他器件:TPS51716TPS51916

你好

我对 TPS51716有两个问题。

Q1:关于输出电容器条件

  数据表中定义了输出电容器条件、以实现输出稳定。
  此处定义的输出电容器是否包含靠近负载端的去耦电容器?

Q2:关于 RTrip 范围

  在数据表中、VTRIP 范围被指定为0.2V 至3V。
  由于 ITRIP 为10uA、跳闸引脚的电阻是否在20kΩ Ω 至300kΩ Ω 的范围内可连接?
  如果不满足这一条件、会发生什么情况?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    是否有关于 TPS51216或 TPS51716的问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好钱

    我很抱歉。 我的问题 是关于 TPS51216。
    此致、
    Masaki
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、  

    Q1:输出电容器应包含负载侧的电容器。  

    Q2:如果 VTRIP 超出0.2-3V 范围、则电流限制可能不准确。  

    谢谢

    Qina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好钱

    问题1:
    通常、在负载端使用许多小电容陶瓷电容器
    这是否意味着我们不应在此类应用中使用 TPS51216?

    此致、
    Masaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、  

    如果负载侧有许多陶瓷电容器、我建议使用 TPS51716或 TPS51916。  

    对于输出陶瓷电容器、这两个器件可在 DCAP2模式下工作。  

    TPS51216在需要大 ESR 输出电容器的 DCAP 模式下工作。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好钱

    感谢您的回答。
    我明白了。

    此致、
    Masaki