This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320U:模拟电源监控超过32个电源轨

Guru**** 2510905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A, UCD90320U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850099/ucd90320u-analog-power-monitor-more-than-32-rails

器件型号:UCD90320U
主题中讨论的其他器件:UCD9090A

是否有任何具有超过32个电源轨的模拟功率监控器的类似器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果您需要32个模拟电压轨、则可以考虑同时添加 UCD9090A 和 UCD90320U。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     UCD9002U???  

    如果级联了2个 UCD 器件、并且器件2中的电源轨依赖于第一个器件、则可以使用 DMON 和相应的 EN 信号、其中 EN 信号将在第二个 UCD 器件中用作 GPI 相关信号、而 DMON 由受控的 LGPO 触发 通过单个电源正常?

    对于上述情况、级联器件内的延迟(响应时间)如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们提供了有关级联多个器件的应用手册。 您可以在此处阅读 http://www.ti.com/lit/pdf/slva902

    可以通过多种方法进行级联、您可以选择一种最适合您的方法。 如果由 EN 控制的电源轨不工作、则不能将 EN 用作第二个器件的 GPI。 我不确定 DMON 在这里做什么?

    延迟因采用何种方法而异。 您接受的延迟是多少?

    此致

    宜和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试澄清我的设计、以便您更好地帮助我。我们可能希望在各种调试阶段更改电源定序顺序。因此、我们的所有电源轨都应独立 可序列化。因此、我想做的是如下所示。

    假设我有30个电压轨、因此我可以在一个 UCD ( UCD)中监控24个电压轨、而在第二个 UCD ( UCD)中监控24个电压轨。

    1.当我要在从 UCD 中启用电压轨时,我将使用主 UCD 的使能引脚,并使所述电压轨 GPI 依赖于该 EN 信号。

    然后、从器件将监控相应的电源轨、并通过 LGPO (逻辑 GPO)生成电源正常信号。

    该电源正常信号将连接到   与 EN 引脚对应的 DMON 引脚1。

     

    这在技术上可行吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    http://www.ti.com/lit/pdf/slva902 能为您提供帮助吗?

    您将主器件的使能引脚连接到从器件的 GPI 引脚之一。 是主器件 A 的使能引脚、用于主器件下方电源轨的使能引脚、或 只是主器件的信号。

    如何关闭从侧的电源轨?

    2.主器件将输出一个 LGPO (PG)并且这个 LGPO 连接到从器件的 DMON。

    DMON 有什么作用? 它是否监测主器件的电源正常状态以关闭从器件的电源轨?

    如果是这样、您只需要在 DMON 上使用 LGPO、并将此 DMON 设置为开启从侧电源轨的依赖关系、同时在 DMON 上启用 UV 故障响应。 因此、当 LGPO 被置为有效时、从器件将打开电源轨、而当 LGPO 被置为无效时、从器件将由于故障而关闭电源轨。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以,主器件的 ENABLE 引脚只连接到从器件的 GPI 引脚,在该引脚上它用作 GPI 依赖项  

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucd90320u.pdf  第22页。 在从器件中、GPI 引脚将在相应电源轨的导通和关断相关性中配置

    2.主设备不是输出 LGPO (PG)的设备,而是从设备。 从器件将监控其电源轨、并通过 LGPO 提供电源正常信号。 这将由主器件通过主器件的 DMON 引脚进行监控。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1.导通和关断依赖项不会初始导轨到导通或关断。 它们只是依赖关系、而某些东西必须触发这些依赖关系。 请阅读 http://www.ti.com/lit/an/slua815b/slua815b.pdf 的第4.6节 、了解这是如何工作的。 但您可以启用 引脚选择的电源轨状态来控制电源轨的导通和关断。 请参阅 https://training.ti.com/fusion-power-designer-pin-selected-rail-states?context=1136655-1139495-1136557

    2.没关系。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果您需要更多帮助、请发布。

    此致

    Yihe