This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:支持 DDR3L MT41K128M16

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, TPS65023B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851950/tps65910-support-ddr3l-mt41k128m16

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件: TPS65023B

尊敬的团队:

要为 Micron DDR3L 存储器供电(通过 PMIC (TPS65910)为 MT41K128M16、请参阅随附的数据表)。
无需额外的程序写入即可提供5V、3.3V、1.8V 和1.35V 输出吗?
或者、还有其他 PMIC 可提供5V、3.3V、1.8V 和1.35V 电压、无需额外的程序写入。 谢谢你。

e2e.ti.com/.../DDR3.pdf

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您系统中的处理器连接到 DDR3L 存储器的是什么?

    输入电压是多少?

    TPS65910Ax 器件 全部用于为与 DDR3存储器(1.5V)配合使用的 Sitara AM335x 处理器供电。 PMIC 中的其他 SMPS VDD1和 VDD2用于为 AM335x 的 VDD_MPU 和 VDD_CORE 供电、默认为1.1V

    将升压转换器集成到 PMIC 并不常见、因此如果您使用锂离子电池作为电源、则系统需要升压来生成5V 电压。

    TPS65910是唯一一款具有5V 集成升压转换 器的器件、但您可以看到、为 TPS65910Ax 发布的 OTP 在 OTP 没有更改的情况下不会生成5V、3.3V、1.8V 和1.35V。

    我建议您查看 TPS65023B (适用于3.3V、1.8V、1.35V)、它具有一个可生成5V 电压的外部分立式升压稳压器。

    请告诉我这是否适用于您的系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关可订购器件型号:

    TPS65910AA1 (用于1.8V DDR2) 替换为 TPS65910A3A1 TPS65910A31A1 (两者均用于1.5V DDR3)