This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:有关充电的 BQ25703A

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849049/bq25703a-bq25703a-regarding-charging

器件型号:BQ25703A

您好 TI 团队。

我使用 BQ25703A、但当我停止充电时、24引脚(HIDRV2)和31引脚(HIDRV1)变为500mV、并且连接的 FET 打开。

通过打开 FET、将消耗700uA 的电流、并降低电池容量。

Nch FET 使用 RTR025N05FRATL。

请告诉我如何解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有其他问题

    请告诉我 VSYS 的静态电流。

    我们认为、由于静态电流、电池容量正在下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我假设您是仅电池模式、但不启用下面突出显示的低功耗模式运行。 如果您配置 REG 12h[15]=1来启用低功耗模式、并配置 REG 30h[13]=0来禁用独立比较器电路、静态电流 shoudl 将减小至22uA 范围。  

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 团队

    我将其设置为22uA。

    是否可以通过其他寄存器进一步降低它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有其他问题。

    VSYS 现在为22uA、但当您查看数据表中的静态电流时、下面列出的所有电流均为22uA。
    ISRN + ISRP + ISW2 + IBTST2 + ISW1 + IBTST1 + ACP + IACN + IVBUS + IVSYS
    我们认为电流值将进一步降低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       您是否仅连接了电池? 如果仅连接电池、在低功耗模式下、您应该只能看到22uA 的电池消耗电流。  

       您上面提到的500mV 电压应该已经消失了。 对于 VSYS 22uA、您是否意味着 VSYS 上有22uA 的负载? 我正试图理解这里的情况。

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 团队。

    电池已连接。

    它变成了22uA。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 团队。

    我还有其他问题。

    BQ25703A 是否具有在充满电时自动停止充电的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 团队。

    可充电的最小电池电压是多少?

    电池欠压锁定比较器被描述为2.2至2.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    BQ25703A 不会停止自主充电、因此无法自动停止充电必须由主机终止。

    充电电压范围为1.024V 至19.2V。 电池欠压锁定定义为仅电池模式以启动充电器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 团队

    是否需要将寄存器设置为在1.024 ~ 19.2V 充电?

    请告诉我系统电压调节和电压锁定比较器的含义。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    根据您的电池设置、有一个默认充电电压:

    1S:4.2V;2S:8.4V、3S:12.6V、4S:16.8V

    对于系统电压调节:

    当 VBAT>VSYS_MIN: 当禁用充电时、系统电压调节遵循下面显示的最大系统电压调节。

    VSYS=VBAT+160mV

    <VSYS_MIN: SYSTEM VOLTAGE REGULATION follows minimum system voltage regulation shown below. 时  

    VSYS=VSYS_MIN

    对于电压锁定比较器、有两个:


    1、用于正向模式的 VBUS 欠压锁定比较 器:用于确定 VBUS 是否足够高以启用充电器转换器的阈值。 如果低于此阈值、转换器将关断。

    2、针对 OTG 模式的电池欠压锁定:阈值、用于确定 VBAT 是否足够高、以启用充电器转换器。 如果低于此阈值、转换器将关断。

    此致