This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424:LM3424低侧

Guru**** 2811395 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3424, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851779/lm3424-lm3424-low-side

器件型号:LM3424
主题中讨论的其他器件: TPS92691

尊敬的 所有:

  

 我收到了客户的问题。

 LM3424 实现了高侧电流感应功能。

这种电流感测是否可用作低侧电流,例如:

 在 我 的客户应用中,他们必须将采样电阻放在低侧, 如果 LM3424不能满足该功能,我是否可以添加 额外的电路来 满足需求?  

 或者 、您能否 建议其他 IC 满足应用需求?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您无法使用 LM3424实现低侧电流感应。  请考虑使用 TPS92691进行低侧电流感应。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tran74:

      感谢您的回复。 如果我添加  额外的电路,例如放大器,我是否可以 实现低侧电流感应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您满足所有 LM3424要求、则可以尝试实现该功能。  如果您不熟悉器件和外部设计要求、我们不建议这样做。  我们建议您查看 TPS92691。

    谢谢 Tuan