This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L:电流限制电阻是多少?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317L, TPS2553, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852235/lm317l-what-is-the-current-limit-torlerence

器件型号:LM317L
主题中讨论的其他器件: TPS2553LM317

尊敬的先生:

请查看数据表第12页"9.3.6 50mA 恒定电流电池充电器电路"。

我想使用电流调节器来限制输入电流。

我的电阻器扭矩为1%、因此最大值为 应用电路上的电流扭矩??

PS:我 的目标是25mA、R=50 Ω。

 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317l.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    LM317L 的电流限制更多地是热自保护的函数。 它将根据热条件折返电流、以保护自身:

    因此、以下电路的电流精度:

    取决于基准的精度:其范围可能为1.2至1.3V。 因此、24-26mA 是可以预期的电流范围(忽略电阻器的容差)。 请注意:根据电压、LM317L 不会停止充电、图8显示 VIN 应为 VBAT+3.75V。 自1976年将该器件推向市场以来、我想目标电池化学成分是镍镉或镍金属氢化物。 锂离子电池直到1991年以后才普遍可用

    我希望这能回答你的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     多少温度可实现热保护?

    我 发现电流调节器的作用是对通用限流器(TPS2553)进行差动。

    当我改变电气负载时、TPS2553的 Vout 状态变化非常快。

    LM317L 非常慢、最大电流反馈回16.5mA。 您知道原因吗?

    LM317 R=47 Ω/测量结果:

    TPS2553测量结果:

       

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    您发布的图像未显示。 话虽如此、我想您看到的是电子保险丝或负载开关与 LDO 之间的关键区别。

    TPS2553仅专注于限制流入负载的电流。  

    LM317L 仅专注于调节负载的输出电压。  

    虽然未列出用于热保护的实际温度、但由于 TJ 的额定工作温度高达125C、我怀疑热限值大约为140C 至170C。 现在、该电流将会流入什么电流? 它是您所使用的封装的强大功能。 请参阅下表:

    因此、PK 或 SOT-233封装的 RTJA 最低、为51.5C/W、PW 或 TSSOP-8封装的 RTJA 最低、为149.4C/W

    为此、功耗将以(VIN-VOUT)* Iload 表示 LM317L 消耗的功率(以瓦为单位)。

    以瓦特(W)乘以 RTJA 得出的功率显示出高于 PCB 环境温度的理论结温上升。  

    因此、完整的公式是(VIN-VOUT)*ILOAD*RTJA+TA。 其中

    VIN 是 LM317L 的输入电压

    VOUT 是输出电压(~1.25V+ILOAD*R+VCELL)  

    Iload 是目标负载电流

    RTJA 来自上表

    TA 是 PCB 的环境温度

    我希望这对您有所帮助(很抱歉、我看不到您上传的图片)。

    此致、