This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24158:I2C 是否可以使用3.3V 电压?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852157/bq24158-can-i2c-use-3-3v

器件型号:BQ24158

您好!  

我的客户想知道 I2C 接口是否也可以使用3.3V 上拉电阻?  

使用3.3V 上拉电阻器是否会有任何风险?  

由于我们的数据表中提到1.8V、但客户在其主机端具有3.3V 电压。  

非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.8V 是验证此器件的最小上拉电压。

    3.3V 可以用作上拉电压轨。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel H、

    请告知数字电压范围规格。(I2C 上拉电压和 CD 引脚(充电器启用/禁用)、我们是否能够以3.3V 电平控制 CD 引脚? 谢谢  

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、  

    我是否可以知道如何定义 I2C 接口使用的是1.8V 还是3.3V?  

    在本例中是否存在 VIH 或 VIL 阈值?  

    由于 I2C 接口通常采用开漏结构、1.8V 和3.3V 应该彼此兼容?  

    何时需要使用电平转换器?

    非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CD 引脚的 VIH 和 VIL 阈值位于 BQ24158数据表的 EC 表中。

    对于 I2C 通信、I2C 协议是标准化的。 有关  I2C 协议的更多信息、请访问:https://www.i2c-bus.org/。 此充电器遵循此处列出的规格。

    此致、

    Joel H